结果:找到"千兆光模块 光模块生产厂家 SFP光模块 GBIC光模块",相关内容1000条
- 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
- 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 SFP+光模块 万兆光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
- 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP光模块 10G光模块 万兆多模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
- 【干货资料】光模块有哪些类别?
- 移动互联网的到来,光通讯行业的崛起。我们每个人都和光通讯密不可分。球迷们可以拿起手机看直播,在外工作的人可以随时和父母视频通话,女性可以自主的网上购物。这些生活中的点点滴滴我们都深受光通讯的恩惠。光模块,英文简称(opticalmodule),主要用于光通讯行业。它的作用主要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。简单的来说光模块是发射和接收电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。今天我们为大家整理了以下几种常见的光模块类型。综上表格可以看出,现在最常见的光模块就属SFP光模块和SFP+光模块了。它以小巧的外形,高性能赢得了良好的口碑。也是我们易...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP光模块 光模块 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-13 18:16:00
- 什么是GBIC光模块?什么是SFP光模块?有什么不一样?
- 一般客户向我们询价千兆光口模块,我们脑海里浮现的都是SFP模块,但是我们却忽略了另一种千兆光口模块——GBIC。为什么GBIC会渐渐被SFP取而代之呢?它们之间有着什么样的关联及区别呢?让我们一起来回顾一下它们的发展“前世今生”吧!什么是GBIC光模块?GBIC(GigaBitrateInterfaceConverter)是千兆位接口转换器的简称,在上世纪90年代光模块生产厂家相当流行。其设计上可以为热插拔使用,采用SC接口。是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。什么是SFP光模块?SFP是SmallForm-Factor...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆光模块 光模块生产厂家 SFP光模块 GBIC光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-19 15:44:00
- 光模块的工作原理是怎样的?
- 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块生产厂家 光模块类型 光模块结构 光模块分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
- 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
- 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科千兆光模块 千兆电口光模块 SFP-GE-T 思科光模块 电口光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
- SFP光模块专题:如何使用衰减器测试千兆单模光纤模块
- 光纤模块在光缆上的传输是通过光纤模块上的一对OXA.即光纤发射器(TOXA)和光纤接收器(ROXA)两部分完成的。 TOSA在设计上具有最大的发射光功率,ROXA在设计上同样具有一定的光信号灵敏度接收范围。特别提出的是,ROXA的信号接收范围是一定的,信号过小检测不到,过高则导致ROXA光饱和,器件无损失效。 由于LX、ZX、XD光纤模块是专为长距离光缆传输设计的,因此发射器的发射功率相比较于多模模块要高得多,特别是XD、ZX、EX更为突出。因此单模光纤的连接测试与多模模块有所不同。ETU-LINK 单模光纤模块在使用跳线做近距离(本地)测试时,须通过在光纤线路中增加足够大的衰减器来保...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP光模块 千兆单模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-04 15:25:00
- 分享思科交换机上用得较多的SFP光模块及GBIC光模块
- 五一小假期结束,今天易天光通信给大家充充电关于思科交换机设备上用得较多的千兆SFP光模块和GBIC光模块;SFP(SmallForm-factorPluggables)可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP光模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。Gigac提供的SFP系列产品兼容目前所有主流设备公司的产品,并在其产品上进行过严格的测试,性能指标符合各项要求。尤其是H3C2008年4月以后生产的设备对模块有加密解密的功能Gigac的SFP也能...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sfp光模块 GBIC光模块 光模块生产厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-02 17:54:00
- 光模块参数测试:发射光功率、接收灵敏度等这些模块参数需要知道
- 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,BIA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 光模块参数 光模块厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-23 16:29:00
返回